This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:负偏置电源输出

Guru**** 2379060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366546/ucc21520-negative-bias-power-supply-output

器件型号:UCC21520

工具与软件:

您好,

UCC21520规格表提供了在 ISO 偏置电源输出上使用齐纳二极管实现负偏置的解决方案。 但是、如果我的电源有三个输出、即 VDD、GND 和 VEE。 VDD2= 18V,GND,VE2=-3V,我想问我的电源应该如何接线来为 MOS 提供负压解决方案?

我曾试着画出一个原理图、我们可以移除齐纳二极管 Z、电阻器 RZ、电容器 CA1和 CA2吗? 您能帮我复查一下原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于2024年5月27日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 开始工作后请及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    感谢您的耐心!

    原理图看起来是正确的。

    齐纳二极管、电容器和电阻器都是必需的。

    CA1和 CA2是去耦电容器。 我们建议使用220nF 至10uF 之间的值并联一个额外的100nF 电容器、以实现高频滤波。

    应根据所选齐纳二极管的 IV 特性选择 Rz 来设置齐纳电流。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroki,

    如前所述、如果我的电源已经具有负压、难道不可能消除对齐纳二极管和电阻器的需求?

    我理解的是、负偏置电源由齐纳二极管提供、因此当我的电源能够提供负电源时、我不再需要齐纳二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    如果您使用2个隔离式偏置电源、则不需要齐纳二极管。

    它位于  10-3 才会流入 VDD。

    此致、

    广木市