This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201A:PWM 调光问题

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366326/tps92201a-pwm-dimming-problem

器件型号:TPS92201A

工具与软件:

您好!

我最近完成了使用 TPS92201ADRVR 的设计组装。 虽然我的 LED 正常亮起、但它们似乎始终处于100%的亮度、并且 PWM 调光无法正常工作。 我不确定导致这种情况的原因、但如果有人可以提供一些关于我做错的信息、这将非常有帮助。

附件中的示波器有两个图像。 一个是来自 ESP32的 PWM 信号、以20%的占空比和25kHz 的频率运行。 峰值电压为3.5V、因此符合 TPS92201ADRVR 的高电平电压阈值、并且我已检查信号是否满足数据表规定的最小 PWM 导通时间要求。 第二个是 VFB、其最小值为80mV、平均值为233mV、最大值为640mV。

此外、改变 PWM 信号的占空比不会影响器件消耗的电流量。 我的原理图已附上。 根据在 VFB=100mV 时需要的800mA 电流、我正在使用 Rsens=125m Ω。

非常感谢您提供的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我们的专家稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    请注意、TPS92201A 仅支持模拟调光、而不支持 PWM 调光。

    我是否能够理解您的输入电压和 LED 正向电压是多少? 如果您可以提供 LED 的 I-V 曲线会更好。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到"通过调整1%到100%范围内的 PWM 输入占空比实现模拟调光"—那么如果不是通过 PWM 引脚和像我现在这样调整占空比、我还能实现调光呢?

    以下是 I-V 曲线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    请注意,TPS92201A 仅支持模拟调光,但不支持 PWM 调光。
    "通过调整 PWM 输入占空比实现模拟调光,范围为1%到100%"[/报价]

    这只是一个提醒,你正在使用模拟调光,而不是 PWM 调光:)

    我是否能够理解您的输入电压是多少?  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、我只是想我可能在数据表中遗漏了有关模拟调光的内容。

    输入电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了方便说明、每个通道 R/G/B/W 都有自己的 TPS92201A。 R_sense 值分别为125m、125m、140m 和140m、具体取决于 LED 数据表中的指定电流要求。 总共有四个 RGBW LED、它们的颜色通道是并联的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    请提供您设置的输出电流下的 LED 正向电压、并请确保输入电压高于此正向电压。

    请测量 SW 波形和电感器电流、然后向我展示示波器捕获和您的测试条件。 谢谢。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven、感谢您一直以来所提供的宝贵意见。 对于这些测量(以及之前的波形)、我将使用红色通道。 附加的是 SW 波形。 流经电感器的电流为0.59A。 在占空比从10%到100%的后续测试中、电流保持不变。 我这里使用了4V 作为电压输入。 PWM 占空比设置为30%。 此外、如果这相关、我将按照数据表的建议使用标准10uF 电容器/2.2uH 电感器(器件型号 SDER041H-2R2MS)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    SW 波形看起来不稳定。 您能否 测量 VIN 节点并向我展示示波器捕获(连同 SW 波形)?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven、随附了两张图片、一张是 Vin 图、另一张是 Vin 图以及 SW 波形图(为了测量电感电流、我必须切断一些迹线、因此该图位于绿色通道上、前提是这一点很重要)。 在照片中、有两个通道、紫色表示 Vin、黄色表示 SW。

    我肯定能看出这会有什么问题。 我正在使用便宜的台式电源来测试这些-可能下一步是寻找更好质量的电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我肯定能看出这会有什么问题。

    [/报价]

    根据上图、输入电源轨看起来不好。 请添加更多输入电容器或使用质量更高的电源并进行试用。

    此致、
    周老师