This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:从2P3S BQ20Z655转换为3S BQ40Z50-R5并不简单。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365580/bq40z50-shifting-from-2p3s-bq20z655-to-3s-bq40z50-r5-is-not-straightforward

器件型号:BQ40Z50

大家好!

最近、我们已将电池组平衡 IC 从 BQ20Z655转换为 BQ40Z50-R5。 不幸的是、它并不像预期的那样简单。

电池组采用2P3S 电池组排列、是基于 BQ40Z50-R5平衡 IC 的新电池组。

我们有一些与 SMBus DAT/CLK 引脚相关的不明确的行为、并且无法理解;由于 SMBUS 线路连接到主机、电池组会在~3秒后复位。

当其中一条 SMBus 线路断开连接时、电池不会复位、系统将启动。 我附加了电池连接方案和 BQ40Z50-R5日志和配置表。

欢迎提出任何建议,欢迎提供任何协助。

谢谢。

Yishai,

 e2e.ti.com/.../BQ40Z50_2D00_R5-cfg.csve2e.ti.com/.../0728.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将深入了解这一点。 我明天会回到你的身边。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    我很感激、
    谢谢!
    Yishai,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishai、您好!

    两种器件的 SMBus 法规不同。 您 必须遵循 BQ40z50 SMBus 规范。 上拉要求是不同的。 请查看 BQ40z50的数据表、

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。
    我找不到关于 SMBus 上拉 RES 的任何提及;请参阅我。


    在这个机会,我想分享另一个奇怪的行为。
    在我们尝试关闭所有睡眠寄存器(DA Config)期间、我们还意外地清除了 CC1 (cell cfg)位。 BQ40Z50现在 仅监控一节电池(1S2P cfg)。
    在没有注意到这一点的情况下、我们按照变化组装了电池、然后系统成功启动。 令我们吃惊的是、直到我们注意到在总充电状态下、电池组显示4.2V 时、睡眠位才是问题。

    我们又执行了一个步骤、并进行了以下测试:
    1.配置回3S2P 配置。 系统在~3秒后复位。
    2.配置电池,2S2P 配置 ~20秒后系统复位。
    3.配置电池,1S2P 配置 系统未复位。
    4.上述测试对 SMBus 线路和连接到主机的 SMBus 线路具有相同的上拉电阻。

    请建议:

    提前感谢、

    Yishai,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我犯了个错误。 有关以下步骤(电池重置)、请参阅以下正确信息。

    我们又执行了一个步骤、并进行了以下测试:


    1.配置回3S2P 配置。 ~3秒后电池重置。
    2.配置电池,2S2P 配置 ~20秒后电池复位。
    3.配置电池,1S2P 配置  电池未复位。
    4.上述测试对 SMBus 线路和连接到主机的 SMBus 线路具有相同的上拉电阻。

    Yishai,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishai、您好!

    我们通常建议对 SMBus 通信线路使用10K 上拉电阻器。 您可以查看 SMBus 的规格表。

    当您说"configured"时、您的意思是电池组是在这些配置中设置的、并且设置正确的 CC 位。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已经将上拉电阻器更改为10k、但仍然没有取得任何成功、我得到了相同的结果。

    在配置中、我是说我要通过 studio 更改 BQ40Z50的寄存器。 有关 DA 配置寄存器的 CC0 CC1位、请参阅下图。

    谢谢。

    Yishai,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishai、

    是的、对于 CC 位、应该针对您的应用所具有的串联电池数量正确配置。 采用任何其他不适合您的电池的配置都将导致问题。

    此致、

    尼克·理查兹