This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:BQ76972不在 BQStudio 器件列表中

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQSTUDIO, EV2400, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366220/bq76972-bq76972-not-in-bqstudio-device-list

器件型号:BQ76972
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ76952

工具与软件:

您好!

我´m´s BQStudio 连接到 BQ76972监控器、但它在启动时不在监控器器件列表中。 是否有任何更新/工作安排?

我´ve 最新的 BQStudio 1.3.124和 EV2400 V.0.32

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    由于 BQ76972是 BQ76952的直接替代产品、因此您可以选择 bqStudio 上的 BQ76952来使用 BQ76972! 。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢这个解释。 不幸的是、我仍然没有连接。 我对 bqStudio 中的"SPI Cfg"按钮有点´m (请参阅 pic 连接)、因为我的连接是 I2C...?

    此致、

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在在美国假日、期待明天得到答案。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    BQ76972是否已通电? 如果测量 REG18引脚、是否有电压? 在我看来、EV2400无法通过 I2C 连接到 BQ76972。

    EV2400已正确连接到 bqStudio、因此这不是问题。

    这很可能是由 I2C 连接造成的。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    不能用! 这是因为 SCL/SDA 上的保护二极管出现故障。 现在、bqStudio 还会自动检测 BQ76972

    此致。

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achim 您好!

    哇! 太棒了! 很高兴听到您已经找到了这个问题。

    如果您还有任何问题、请打开任何新的 E2E 主题!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙