This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:具有 PSR 的反激式控制器

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24650, UCC28730-Q1, UCC28730, UCC28700-Q1, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366754/ucc28730-q1-flyback-controller-with-psr

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730UCC28700-Q1UCC28700、UCC24650

工具与软件:

您好!

我们需要15W 功率,输出为28V 和0.5A 负载。

115V AC,400Hz 是输入电压导致270V DC,我们计划采用 PSR 并考虑采用 UCC28730-Q1进行设计,是否有任何建议或其他备选 IC 最适合我们的应用,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    感谢您与我们联系。

    是的、UCC28730应该适用于此应用。

    下面显示了一些设计、但为了获得28V 输出、需要更改一些值。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28730

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish:

    我还看到 UCC28700-Q1适用于我的应用、我们如何比较和确定哪一个是最佳选择。

    为了突出其中一个差异, HV 引脚在700中不可用,它使用 Rstart 电阻器用于初始启动!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    也可以使用 UCC28700。 这没有集成高压启动功能。 因此、如果待机功耗是主要问题、UCC28730可能会更好。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到另一个 IC UCC24650用于次级侧控制、因为它是 PSR 器件。 使用 UCC24650是强制吗?

    或者我们能否单独使用 UCC28730? 请提供您的视图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     技术文档下的 UCC28730设计计算器中、是否考虑将其用作单相交流输入?

    由于低于输入大容量电容器的建议最低电压、因此我的等效直流电压与输入交流电压不匹配。

    您能提供反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    您需要在 Excel 计算器工具中将交流值换算为等效的直流值、系数为1.414。

    UCC24650用于在从空载到满载的过程中施加瞬态负载时、最大程度地降低对输出电容的要求。 这有助于将电容要求降低1/7、从而减小板载尺寸。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Excel 工作表受到保护,如何为我的三相输入编辑相同的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的计算器未针对三相进行优化。 请馈入您在直流/直流级输入时预期的等效直流电压。

    我附加了解锁的计算器供您参考。

    e2e.ti.com/.../2742.SLUC579_5F00_UCC28730-Design-Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们会回来解答您的技术问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有疑问、请稍后启动新主题。 现在将其关闭。

    谢谢!

    此致、