This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:是否可以将 bq35100器件地址(0x55)更改为其他地址、bq27z561如何?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367648/bq35100-is-there-a-method-to-change-the-bq35100-device-address-0x55-to-something-else-what-about-the-bq27z561

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

工具与软件:

您好!

是否可以通过某种方法将 bq35100器件地址(0x55)更改为其他地址、也就是 bq27z561 (0x55)。 当前电路板修订版本在同一条 i2c 线路上具有两个电池电量计、只是希望其可校正。

我读过它是"固定的"、因此希望情况不是这样。

此致!

克雷格


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Craig、

    对于 BQ35100和 BQ27z561、您无法更改器件地址

    此致、

    尼克·理查兹