This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:未显示如何检测适配器

Guru**** 2509135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366918/bq24171-how-to-detect-the-adapter-is-not-presented

器件型号:BQ24171

工具与软件:

大家好、

如果系统 CPU 需要知道、我们如何才能知道适配器是否已从充电器中移除?

我能否使用 BATDRV 引脚驱动 MOSFET 并同时为 CPU 提供高电平/低电平状态?

BATDRV 引脚是否仅在移除适配器(电池放电)后才上拉为高电平?

谢谢。

莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、您可以使用 BATDRV 变为高电平来指示何时移除适配器。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢回答。

    是否可以使用 ACDRV? 我阅读了数据表、发现在立即移除适配器时、该引脚似乎会掉电。

    SYS 电压低于 VBAT 后、BATDRV 下降。

    另一个问题是、如果 Vbat 为10.89V、那么当 Vin 为12V 时、充电器是否支持该输出?

    我正在考虑占空比。

    谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    是的、也可以使用 ACDRV。  。 您也可以测试 REGN 和 VREF。   

    最大占空比= VREG/VIN 为97%。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     REGN 是否 为6V 稳定的 LDO 电压?

    我不得到您所说的 最大占空比= VREG/VIN 为97%。 请告诉我、谢谢。

    莱奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    REGN 是 LDO 的输出。  LDO 由充电器的输入供电。  我不记得 REGN 是否通过纯电池供电。  如果仅连接电池时 REGN 可用、您可以在 EVM 上进行测试。

    降压转换器的最大占空比为 VREG/VIN = VOUT、VIN=97%。  10.98V/12V = 91.5%<97%。

    此致、

    杰夫