This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367430/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:

Jeff、您好!

实际上是在对我们通过 BQ25798创建的电路进行连续实验之后进行的。  我观察到、输出电压为10.11V、即使 prog 寄存器放置在17.4k Ω 并且在 VSYS 下获得12.1V。 该电路设计用于4S 电池充电。

在 PMID 端、与 VBUS 电压相同、在 REGN 处、电压与 VBUS 相同。 如果 VBUS 为 5V、电感器上的电压为3.12V。但根据理想情况、电压应为16.8V、电压为10.11V  

您能帮我弄清楚原因吗? 会好极了。

谢谢、此致

波尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    PROG 电阻器= 17.4k Ω 时的4S 设置如下所示:

    不确定"输出电压"的含义、但如果电池电压低于该值或未连接、SYS 应在12V 左右。  如果 VBUS=5V、REGN 也将为5V 或略低于5V。  如果未连接电池并且已启用充电(由于缺少热敏电阻而未出现 TS 故障)、则 BAT 和 SYS 可能会略高于16.8V、且 SYS 不会降至12V 以下。 如果充电被启用并且电池被连接、当 V (BAT)=16.8V 时、充电终止发生。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    电压我指的是 VBAT 电压。

    谢谢、此致

    波尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    最大电池电压为 VREG。  V (SYS)从 MINSYS 电压变化至略高于 VREG 的水平。

    此致、

    杰夫