This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:原理图审阅

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356816/tps55288-schematic-review

器件型号:TPS55288

您好

我正在使用 TPS55288设计 USB PD 源电路板。

您能否查看我的原理图? 我可以通过邮件分享我的原理图。

[规格]

输入电压:12V 至24V

输出 PDP (如果输入为24V):5V3A 到20V5A  

输出 PDP (如果输入为12V):5V3A 到20V3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    该设备的专家在一周的剩余时间不在办公室。 请在下周开始回答。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好

    感谢您的信息。 我将会等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    请填写随附的计算工具、并与我们分享电感器和输出电容器的器件型号、以便我们查看 COMP 参数。 您可以找到我的电子邮件 bryce-xun@ti.com

    e2e.ti.com/.../TPS55288-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    请在下面查找我对原理图的评论。

    建议将 R3418和 R3419更改为0 Ω。

    2. 建议更改 R3427=18k、根据当前 COMP 参数、降压模式下的相位裕度很小。

    3、选用额定电压>10V 的 VCC 电容 C2332。

    4.如果使用内部反馈、您可以使 R3425、R3426和 R3564都悬空。

    5.在 SW2节点处添加 RC 缓冲器(2.2 Ω+2.2nF)。

    6.按如下所示在 R3424后移动 C2261。

    7.遵循以下布局指南,完成后发送我们进行审核。

     www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    感谢你的帮助。 在我完成布局后、我会将文件发送给您。

    我有疑问。

    如果我更改 R3427以获得相位裕度、则交叉频率变为低于10kHz。  它是否满足 USB PD 瞬态响应要求?

    从您的经验来看、如果您有目标 fc 价值、您能与我分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    R3427建议值较小的原因 是相位裕度、您还可以通过观察负载瞬态期间的输出电压波形来检查不同 R3427的相位裕度结果。 建议保持至少45度的相位裕度。

    负载瞬态期间的下冲/过冲电压主要由交叉频率、Δ_Iout、有效电容和 ESR 值决定。 在较小的交叉频率下、 如果下冲/过冲电压无法满足+/-5%的电压纹波、则意味着需要更多的输出电容。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Bryce

    如果我使用 C6 = 22pF、R3 = 56k 和 C7 = 4.7nF、则可以获得大约50deg 的相位裕度、并且 交叉频率超过10kHz。

    您对该值有任何疑问吗?

    e2e.ti.com/.../TPS55288-Design-Calculation-V1.0_5F00_24Vin_5F00_20240528.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Eugene。

    谢谢、我们将查看此内容、并很快回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    对于20Vout、5A 条件、相位裕度可以、但您还需要检查5Vout、9Vout 和15Vout、24Vin 下的相位裕度和增益裕度。 此外、当 Vin=12V 时、也 需要考虑5Vout、9Vout、15Vout、20Vout 的相位裕度。

    BRS、

    布莱斯