This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:引脚配置与 I2C 配置间的关系

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367340/tps55289-pin-configuration-vs-i2c-configuration

器件型号:TPS55289

工具与软件:

你好

我的客户想知道用户只使用引脚配置可以做什么、以及其他用户可以进一步使用 I2C 做什么。 请总结一下、这一点吗?

此致、

k. 平野市  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    感谢您的联系。

    我可以知道这里的客户和应用是什么吗?

    对于非 I2C 版本的 TPS552892 (无 SCL 和 SDA 引脚)、输出电压通过外部输出反馈电阻器固定。  

    如果客户想要借助 MCU 动态调整输出电压、而 MCU 在 USB PD 和无线充电应用中使用的可能性更大、建议选择 I2C 版本 TPS55289。 此外、它们还可以调整输出电流限制阈值、输出电压变化压摆率、更改 PFM 模式或 FPWM 模式、读取保护状态寄存器等。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、

    感谢您的答复。
    即使没有 I2C、用户是否也可以通过引脚设置在一定程度上调整输出电流限制阈值、更改一定程度的压摆率以及更改 PFM 模式或 FPWM 模式?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    在没有 I2C 的情况下、可以通过 MODE 引脚设置 PFM 或 FPWM 模式、输出电流限制阈值和输出电压变化压摆率是固定的。

    BRS、

    布莱斯