This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:TPS61166、TPS61500Chip 应用问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61166, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367389/tps61166-tps61166-tps61500chip-application-problem

器件型号:TPS61166
主题中讨论的其他器件: TPS61500

工具与软件:

我们将其用于与 CMOS 暴露相关的内窥镜头端照明、并具有30Hz 的应用场景。

1、关于 TPS61166的驱动电流范围和 PWM 频率限制、实际的要求是使用30Hz 左右的频率。 如果 PWM 控制信号频率是30Hz、芯片可以正常使用吗? 如果是、那么与参考设计有何差异? 若否,会出现甚么问题?

2.关于 TPS61500有两个问题。 第一个因素是它是否能够支持30-5kHz 的 PWM。 第二个问题是是否需要使用模拟 PWM。 还有其他方法吗? 请提供相关信息。

我们的要求非常特殊。 您能帮助我们找到兼容的30Hz 开关 LED 驱动器解决方案吗?

我很久以前见过 E2E 帖子、想知道现在的情况是怎样的?

e2e.ti.com/.../tps61500-pwm-frequency-outside-of-recommended-range

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    您可以考虑将 TPS92365x 用于该应用。

    TPS92365x

    Br

    帕特里克