This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:原理图审阅请求和一些问题(TPS25750 + BQ25792 + TPD6S300)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPD6S300, TPS54531, TPS25751, ADS1262, TPS54120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366385/tps25750-schematic-review-request-and-a-few-questions-tps25750-bq25792-tpd6s300

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPD6S300TPS54531TPS25751、ADS1262TPS54120

工具与软件:

尊敬的先生/女士

请帮助我们查看我们的原理图(附件为 pdf)、我们使用的是 TPS25750 + BQ25792 + TPD6S300解决方案。

e2e.ti.com/.../USB_5F00_PD_5F00_v1_5F00_0.pdf

我根据该论坛提供的文档和意见创建了原理图。 不过,我有几个问题,是否一切都做得好,是否可以做得更好。

该器件由 USB 供电(带3S 电池充电)、并支持以双角色模式操作连接的器件(与计算机和钟摆驱动/HDD/可选附件- USB 2.0进行通信)。

以下是我的问题:

1.连接 USB 2.0差分线路是否正确,是否启用通信和 PD + BC 支持?

2. TPD6S300的 FLT 输出能否与 TPS25750集成? 我是否必须通过设备中的微控制器自行实现?

3、如何更好地实施 TPD6S300电源? 它目前在 TPS25750中是如何使用3.3V LDO 的、也可能是 P3V3电力线(TLV75533)中的 LDO?

4.下文提到的论坛主题提到了 PP5V 电力线上电容容量过大的可能问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283381/usb-pd-chg-evm-01-configuration-gui-issue-for-tps25750-bq25798

引用上述主题:

"我们建议移除一些电容(C27和 C28)的原因是 PP5V 上的高电容可能会导致 RCP 发生故障。 由于 TPS25750依靠 RCP 来防止在电源路径切换期间 PP5V 上出现 PPHV 电压、因此 RCP 故障可能是问题所在。 高电容意味着电容的充电速度会变慢、这可能会导致 TPS25750在稍后看到 RCP、而这可能太晚。 一旦 PP5V 开关以9V 电压打开、我们就无法使其快速放电、所以会触发 OVP。"
 
我可以就如何注意避免这一问题提出建议吗?
我想说的是、我打算使用 PP5V 电源线通过附加的3.3V LDO 稳压器为器件的处理器(ARM Cortex M7)供电并为 TFT 显示屏背光(5V)供电。
PP5V 线路的电压来自 TPS54531直流/直流转换器(5A)、因此我在这里有一些可以使用的保留电流。 我希望这不是问题吗?
 
5.读取其他条目(例如下面列出的条目)后、我发现 TPS25750/TPS25751存在一些问题。 DS 是否有任何勘误表来找出预期的内容?还是必须浏览此处的此类线程或在您自己的项目中以实验的方式进行检查?
 
 
6.我需要从 VSYS 电源线生成6V 的电压。 需要使用此电压为为为 ADS1262 32位模数转换器供电的 LDO (高 PSRR/超低噪声)稳定器供电。 ADC 的数字部分将由3.3V 电源供电、而模拟部分将由5V 电源供电。我想充分利用上述 ADC、因此需要一个良好的电源。 我能不能就最适合用于此目的的直流/直流转换器集成电路提出一些建议? 使用搜索我找到的 TPS54120集成电路、这是一个很好的选择还是使用其他器件更好。 TPS54120是一款1A 转换器、为 ADC 供电所需的电力远远超过我。

带有 ADC 转换器的部件将与 TI "设计指南:高分辨率、低漂移、高精度秤重参考设计(修订版 A)"提出的解决方案几乎相同

https://www.ti.com/lit/ug/tiduac1a/tiduac1a.pdf?ts = 1716611908749&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsolution%252Fweigh-scale

我将非常感谢您提供有关如何最好地实施 ADC 电源的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    由于在美国的假期、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 这也是波兰的假日季、因此不会太匆忙。 尤其在此期间、我必须开始设计器件的其余功能块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:  

    请允许我花点时间查看您的问题、明天与您联系。  

    关于问题5、您可以参阅该有关从 TPS25750迁移到 TPS25751的常见问题解答页面以及这两个器件的区别: e2e.ti.com/.../faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林