This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891-Q1:LP5891-Q1电路

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367132/lp5891-q1-lp5891-q1-circuit

器件型号:LP5891-Q1

工具与软件:

我想为105X84中的红色 LED 设计一个电路。
请查看是否可以按如下所示进行设计。

IC 1和 IC6向前扫描
IC2、IC3、IC4、IC5为扫描反向

IC 连接是1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6

IC 是 BOT 位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安

    可以。 应该关注 CCSI 时钟速率、这样的设计是可以的。 我们需要检查控制器是否支持此类高速率。

    您在设计这个项目吗?

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是数据表堆栈结构中不存在的设计方法。 是否会有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安

    您可以通过电子邮件与我联系吗? 然后提供幻灯片详细介绍。

    Br

    徐默奈