This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2110A:电源路径选择未按预期工作。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365981/tps2110a-power-path-selection-not-working-as-expected

器件型号:TPS2110A
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2117

工具与软件:

我遵循了数据表中的应用示例、但仍然有问题。  我有两个输入:USB (5V)和 LiPo (<4.1V)。  USB 馈电给电池充电 IC。

Batt+为 IN1而 USB 为 IN2. ILIM 通过400欧姆电阻拉至接地。

D1接地。  D0保持高电平(在不工作时、我也将其接地)。  真值表显示、在 D1为低电平、D0为高电平且 ILIM<.8v 的情况下、输出应选择 V1和 V2中的较大值(期望值)。

当 USB 连接时、TPS 正确选择 USB、但当 USB 断开时输出0v。  我认为它输出 Batt+(3.4-4.1V)。  欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    欢迎使用 e2e!

    数据表指出、对于自动选择 VSNS < 0.8V -可能这是导致错误行为的原因?

    此外、我建议改用 TPS2116或 TPS2117、因为它们是更简单、性能更高的器件。

    谢谢。

    帕特里克