This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54494:电源轨2正在消耗更多电流、但未触发 OCP

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364043/tps54494-rail-2-is-drawing-more-current-but-ocp-not-triggered

器件型号:TPS54494

您好!

我们在应用中遇到一个奇怪的问题。

我们应用系统中从电源轨2上的1V8连接的负载器件之一消耗非常高的电流(散热焊盘上的温度超过100摄氏度)。 不过、我们 不会看到 OCP 触发发生。

请参阅随附的原理图以获取参考。

我们还尝试在同一 PCBA 上的台式水平上模拟这种情况:当负载电流超过3.3A 时、OCP 触发、 PMIC 关闭。

我们怀疑、当负载器件锁存并吸收更多电流时、为什么在故障状态下不会发生这种情况?

请注意故障状态下电源轨2的以下值:

VOUT (0欧姆电阻器 PN-RK73Z2BTTD 之后)- 1.36V

VOUT (在0 Ω 电阻器之前)- 1.457V

交流耦合1v8输出

直流耦合1V8输出

Vfb 0.576V

1V8电源轨上的 VSW 开关电压

1V8电源轨上的 VBST。

VPG=0V

VREG=5.6V

您能帮助我们了解发生这种情况的原因吗? 我们为什么无法看到 OCP 触发和电源轨关闭。

请注意、一旦1V8短路或切换输入电压、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    请让我尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ___要添加上下文-

    1.切换1V*或12V 时,即 PMIC 电源复位时,锁存器恢复。

    2.在工作台设置上、从1V8到故障的转换在3.3A 时非常快速-不存在中间1V46级、但在系统集成设置中、当发生锁存-它保持在1V46时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manda、您好!

    谢谢。 请让我检查一下,我将在本周结束前回到你。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Unknown 说:
    我们应用系统中从电源轨2上的1V8连接的一个负载器件消耗的电流非常高(散热焊盘上的电流超过100摄氏度)。 但我们 看不到 OCP 触发发生。

    rail2的实际负载电流是多少? 如果温度超过100C、是 TPS54494还是下游器件的温度?

    此类过流保护的重要注意事项:负载电流为峰峰值电感器电流的一半、高于过流阈值。 另外、如果电流受限、输出电压往往会降低、因为要求的负载电流可能高于转换器的可用电流。 过流状况消除后、输出电压将恢复为调节值。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载电流大约为4.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    TPS54494电源轨2支持2A 持续负载电流。 我不建议 rail2使用4.5A。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚