This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:为什么低频 PSRR 因不同负载而变化

Guru**** 2514805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367109/lp5907-why-low-frequency-psrr-varies-for-different-loads

器件型号:LP5907

工具与软件:

您好!

我想知道为什么低频(0.01kHz 至<1kHz) PSRR 在不同负载电流下变化很大、 例如、在图5-20中、 PSRR@0.01kHz 的范围为20mA 负载的~-70dB 至250mA 的~-50dB。 根据我的理解、低频区域中的 PSRR 由带隙 PSRR 主导、它不应在不同的负载电流下变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:  

    我们有关这种影响的主要理论是、封装内的芯片存在热梯度、但封装尺寸和电路板布局会加剧这些梯度。 测量期间的条件并不明确、因此我们无法明确地解释差异。  

    此致、

    尼克