This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59731:电流功能

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366290/tlc59731-current-capabilities

器件型号:TLC59731

工具与软件:

您好!

我看到此 IC 的数据表建议25mA 具有最大 Dx 通道电流、但确实指出如果 ISET 连接到 GND、它会在50mA 达到最大电流。

将 ISET 连接到 GND 是否是可行的设计选项?

我在一个设计中、如果我可以调优一些镇流电阻器、我希望通过每个驱动两个与平均75mA 并联的 LED。 我似乎可以通过发挥 IC 的功能来实现这一点。

这是一个可持续的选择、还是会显著缩短 IC 的使用寿命?

为了添加背景信息、这些 LED 将不会永久亮起、而是以可能高达50%占空比的模式闪烁。

谢谢!

韦斯利·曼德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    我们的专家稍后会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    我认为 TLC59731不能支持75mA、请参阅数据表以在50mA 条件下使用它。

    您能告诉我谁是客户、客户的详细要求是什么、那么我认为可以帮助您找到更好的解决方案。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jared、

    感谢您对此作出答复。 我对缺乏背景表示歉意。 从数据表中、我需要将每个 Dx 连接在一起以获得75mA 电流输出、如数据表的图12所示:

    75mA 电流是指每个 Dx 通道以25mA 的建议输出电流运行的器件。 我正在努力使用75mA 电流驱动两个 LED、但此器件无法对其进行串联处理。 如果 I 最大程度地增加每个灌电流50mA 的 Dx 输出能力、则似乎可以选择并行。 这将使我能够使用图12中的电路、获得通过并联 LED 的总150mA 电流。

    我的疑问是该器件是否可以并且可持续地使用每个 Dx 通道的50mA 输出并将其放置在图12中所示的电路中。 我明白理论上这是可能的,但想知道这样做是否会对它的寿命有害。

    是否仅将其用于闪烁 LED 可以减轻器件的压力?

    至于客户、这是我工作的公司。 如果您想更清楚地说明有关器件搜索的信息、我更愿意通过电子邮件或其他私人通信形式对此进行讨论。  

    谢谢!

    韦斯利·曼德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    感谢您的详细反馈!

    根据我的经验、我认为 将输出电流设置为50mA 并进行连接是没有问题的、如图12所示、可以实现150mA。

    以获得详细的项目信息、应用和终端客户。 请帮助发送至我的电子邮件(jared-zhou@ti.com)。 谢谢!

    BR、Jared