This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:AFE-BQ76942的电池平衡

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365480/bq76942-the-cell-balance-of-afe-bq76942

器件型号:BQ76942

尊敬的 TI 专家:

   我们使用了贵公司的 BQ76942芯片、但遇到了问题。 在(充电过程中、我们发现电池1和电池2之间出现对称的电压跳变、如计算机上所示)图1。 随后、我们使用示波器捕获了电池单元的电压、并发现电池单元的电压跳变周期与电池平衡时的电压跳变周期一致(图2-4)。

据我所知、不应该在电池平衡期间执行相应的电芯采样。 我们想知道发生这种情况的原因吗? 如何解决它?期待您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    对于该器件、还会在电芯平衡期间执行电芯采样、在测量电芯平衡停止期间、因此 BQ76942报告的测量不受电芯平衡的影响。

    对此进行了介绍 第 15.1节电池平衡概述 数据表,请参阅以下数据表摘录:

     也在中对此进行了介绍 第 10.2节电芯平衡时序 技术参考手册,请参阅以下摘录:

    因此、在测量电芯时、电芯这会导致平衡瞬间停止。 如该部分中所述、在进行电池平衡时、还可以更改对电池电压进行采样的频率、以便实现更多的平衡时间、这可以通过更改电池电压的   设置:配置:电源配置[CB_LOOP_SLOW_1:0] 范围内。

    第 5节时序信息 的  使用 BQ769x2电池监视器进行电池平衡应用手册还对此进行了解释、并举例说明了电池平衡如何看待不同的 CB_LOOP_SLOW 设置。

    我希望它能回答您所有的问题! 。 但如果您有任何其他问题、请联系!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    回顾一下这一点、我想我一开始就误解了您的问题!

    是否可以检查与 CELL1的连接? 如果电芯和 BMS 板之间的连接不好 、这可能会增加电芯路径中的电阻、这可能会导致您展示的第一个图像中所示的情况。 此图像看起来与电线开路的情况非常相似、由于连接松动、高输入电阻可能会出现这种情况。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙