This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62914:TPS62913和 TPS62914之间的辐射发射比较

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62914, TPS62913, TPS62916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367060/tps62914-radiated-emission-comparison-between-tps62913-and-tps62914

器件型号:TPS62914
主题中讨论的其他器件: TPS62913TPS62916

工具与软件:

您好!

这两个器件在辐射发射方面有何区别?

假设两者都在3.3V 和3A 下工作、并且开关频率相同。

更具体的问题是:TPS62914与 TPS62913的单热环路相比具有反热环路

相反的热回路是否会减少辐射? 如果是、您能拿到多少钱? 有没有一个图可以将其中一个与另一个进行比较?

此致、

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    TPS62914和 TPS62913具有相同的环路和功率级、因为它们属于同一低噪声、低纹波 器件系列。 我们没有此器件辐射发射的数据比较。  

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    您是否有 TPS62914的任何辐射发射测量? 或 TPS62916/8、因为它们具有相同的封装和数据表。

    谢谢。此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们没有针对这些器件的辐射发射测量。 对给您带来的不便深表歉意

    此致、

    布里顿