This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:负载上的电压骤降

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366849/lm5163-voltage-dip-at-load

器件型号:LM5163

工具与软件:

团队、您好!

我使用 LM5163器件设计了降压转换器。 以下是相应的规格和所选组件。 当 I LOAD 具有04A 负载电流时、我观察到电压从9.85V 降至9.6V。

输入:12V

Cin:4.7 μ F

输出电容:2 x 10uF

L=18 μ H

VOUT = 10V (空载时实际为9.85V、0.4A 负载时为9.61)

反馈电阻器为:高侧 RFB1 = 24.8K 低侧 RFB2 7.87K (这种组合是使用可用电阻器创建的,因此容差超过1%)

使用了具有 RA 100K CA 4nF CB 2nF 的3型纹波网络

Ron 为30.1K

电压骤降的原因可能是什么? 我没有观察到输入电压下降。

我观察到、如果我将输入电压升高到14V、则输出电压几乎没有电压骤降。

谢谢 你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没能添加:

    负载条件下、观察到的反馈电压也在从空载1.20V 降至1.17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    您能否分享您所描述的 DIP 的示波器屏幕截图。  此外、您能否同时分享开关节点电压的商店照片。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅随附波形中标记为红色圆圈的 DIP:

    通道1:12V 输入

    通道2:10V 输出

    通道3:SW 节点

    CH4:FB 引脚电压

    我已使用万用表测量初始空载9.84V 和负载9.61V。

    谢谢。

    在我之前的问题中、正如我提到的、该电路切换了反馈、因此它具有额外的电路。 如果您想查看、我可以通过电子邮件发送给您。 但是、当我将其置于10V 输出配置和相应的组件时、会出现这种情况。 当我将其设置为5V 配置时、可以正常工作(12V 输入、5V 输出、0.4A 负载、无电压骤降)。

    仅供参考、我将此原型构建在零 PCB (通过手动电线连接部件)板上、而不是布局板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vaibhav、

    您能否关闭时基并使我能够看到开关行为。  性能看起来正常。  该器件的工作方式如下。

    HS MOSFET 在由 RON 决定的固定时间内导通。  这些关断将使输出在 HS MOSFET 导通的时间段内达到峰值充电。  只有在 FB 节点上检测到的输出等于基准电压后、HS MOSFET 才会导通。  FB 节点上会出现纹波电压、具体取决于3类纹波注入电路。  还会存在由电感值和输出电容确定的纹波电压。   

    请使用计算器电子表格、以确保您的设计符合您的需求。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    实际上、在降压转换器应用的输出端可能会出现高电压、以避免这种高电压进入降压输入轨、我们在此路径中添加了二极管、为了避免二极管导致压降、我们在二极管之后获取反馈、为了保护 FB 引脚、我们还并联添加了另一个二极管和齐纳二极管。 您可以在下面的中看到此配置:

    我观察到、在转换比下降时、电压骤降较多、例如在13.2V 和10V 输出下、一切都正常。 在10.8V 输入和10V 输出时、同样在10.8V 和10V (实际值为8.60)的电压骤降较大、400mA 输出我观察到我的反馈引脚电压为1.052、因此调节不符合预期。 我认为这可能是由于导通和关断周期中的二极管损耗引起的。 是否有任何方法可以在不降低电压的情况下估算所需的二极管正向压降? 就像输出端没有二极管一样、一切都能正常工作。  

    我已经使用另一个降压转换器 LMR14006Y 测试过此电路、并使用二极管正常工作。 您认为在此降压转换器(LM5163)中导致这一问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaibhav

    我想导通时间不足以调节输出电压。 在降低输入电压时、如果占空比没有增加到足够大、则输出电压会下降。 (占空比= VOUT / VIN)

    我建议您购买 https://www.ti.com/tool/LM5164-Q1EVM 并检查您的电路是否正常工作。 通过使用 EVM、您可以避免手动布线可能导致的错误。  

    此外、请使用计算器电子表格、以确保您的设计符合您的需求。

    - EL