This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:FA 建议:can't talk to gauge over I2C

Guru**** 2646655 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361137/bq40z80-fa-advice-can-t-talk-to-gauge-over-i2c

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!  

我们有一个客户返回的电池组、我无法通过 EV2400 + BQ Studio 读取。 我有...

  1. 在18V 下保持 PACK+以唤醒电量监测计
  2. 在 PBI 电容器上测量的17V 电压(与电芯堆总电压相同)、指示电量监测计未关断
  3. 范围内的 I2C 和上升/下降时间看起来没有问题。 我提高了上拉强度,但没有成功,与一个看起来相同的已知良好样本相比。

该电池组工作了一段时间、但当监测计似乎自发故障并且我们的微控制器无法再与监测计通信(也通过同一 I2C 总线)时、该电池组停止充电。  有人能建议一些后续步骤吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    此时在 BAT 上看到的电压是多少? 电池或电源是如何连接到器件的?

    Unknown 说:
    此软件包工作了一段时间,但当测量仪表似乎自发出现故障时便停止充电

    发生这种情况时、您是否会碰巧有来自电量监测计的数据日志文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    BAT 上的电压为16.53V (与电池组顶部相同)。  

    电池连接到 VC1-5、且测量值为~3.3V/节。  

    此外、我向 PACK 引脚施加18V 来将器件从关断状态唤醒(并在 PBI 上测量17V 电压)

    发生这种情况时、我没有监测计中的数据的任何日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    感谢您的评分 在没有日志文件的情况下很难直接找到问题的根本原因、但是是否使用该电量监测计尝试了上电复位? 可能会触发硬件保护、其中上电复位也应重置这些保护。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我不知道您要查找哪种日志文件、我们不记录任何测量仪表、测量仪表处于我试图找出根本原因的砖状状态。 如果我无法通过 I2C 与电量监测计通信、您将如何执行上电复位?

    当我连接 EV2400时、我看到第一条 I2C 消息、其中盒子尝试与我的 DUT 通信、然后时钟保持低电平~26ms、之后我看到第二条消息。  

    您是否熟悉任何类似这样的故障模式、在这种模式下、监测计似乎通电正常、但不通过 I2C 通信?

    您能否为测量硬件故障的其他位置或重置监测计的方法提供一些指导?  

    谢谢

    黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    通过从电池断开并重新连接来断开 IC 的所有电源、可以实现器件的上电复位。 请告诉我、这是否可以处理客户提供的电池组。

    此外、可以通过监测计的 TS1引脚观察监测计的功能。 如果通过 TS1上的示波器观察到大约为1的脉冲、则器件处于正常模式、如果脉冲大约为4秒、则器件处于睡眠模式。 请告诉我此时从该引脚看到了什么。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺