This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2539790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365951/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

TI 的技术工程师:
我想要求 BQ40Z50-R2 TRM 上的默认 SMBus 地址为0x16、DF 寄存器中的地址集值也为0x16、但我为什么在连接到 bqstudio 时看到地址0x17? 但是、我没有更改默认的 SMBus 地址。 最后、我不知道如何获取地址检查值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0x16 (或在地址参数中编程的值)或0x17应可用作目标地址。 为了进行确认、请在高级通信中更改目标地址、尝试从已编程的地址与器件进行通信。

    二进制补码可按如下方式计算:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设我的 BMS 芯片地址为0x0B。 在高级通信中应遵循哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    如果地址参数已更改为0x0B、则在使用高级通信时更改目标地址、同时遵循标准流程应允许进行通信:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺