This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:LMR43610效率问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367144/lmr43610-lmr43610-efficiency-issue

器件型号:LMR43610

工具与软件:

您好,

问题1:LMR43610输入电压为15V、输出电压为1.8V、负载电流约为100mA。 近似效率是多少?
问题2:LMR43610的输入电压为15V、输出电压为3.3V、负载电流约为10 -50mA。 近似效率是多少?
问题3:  输入电压为3.3V、输出电压为1.8V、负载电流为100mA 的 TPS62842DGRR 输入电压。  近似效率是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="520944" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367144/lmr43610-lmr43610-efficiency-issue ]问题2:LMR43610的输入电压为15V、输出电压为3.3V、负载电流约为10 -50mA。 近似效率是多少?

    当 VIN = 15V 时、效率正好处于 VIN = 12V 和 VIN = 18V 之间。 正如您在下面所看到的、效率大约可以