This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3100:在非常低的输出电压和电流下使用 SSR。

Guru**** 2386450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367317/tpsi3100-using-ssr-under-very-low-output-voltage-and-current

器件型号:TPSI3100

工具与软件:

您好!  

我想实现一个基于 FT-SSR 的电路、以将电压测量电路与范围为0V 至2V 的电池隔离。 电池上的负载是8K 欧姆。 SSR 是否有关于最小负载电流或电压的任何要求? 也就是说、它能否在机械继电器触点等低信号条件下工作、还是需要最低输出电流-电压来确保连接?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederico、

    感谢您加入 E2E 并与我们的团队建立联系! SSRS 不需要最小负载。 只要 栅源之间看到所需的最小 VGS 电压、FET 就会开启并传递电池电压

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师