This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:上拉/下拉栅极驱动电阻的澄清

Guru**** 2694505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366342/lm5104-clarification-on-pull-up-pull-down-gate-drive-resistance

器件型号:LM5104

工具与软件:

您好! 我的同事和我一直在争论这颗芯片的属性。 数据表注意到、在12V 时、最大峰值上拉电流为1.6A、峰值下拉电流为1.8A。  
我假设这意味着驱动器的内部栅极电阻为12V/1.8A ~Ω=6.66欧姆。 我的同事认为没有内部电阻、我必须添加一个栅极电阻器以将驱动电流限制在器件的限值。 我能否澄清两个方向上存在的内部栅极电阻以及约为6欧姆的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reece、

    感谢您就您关于 LM5104的问题与 TI 取得联系。

    在输出级内、使用上拉/下拉 FET 时、看到的电阻是输出级 FET 的 RDS (on)的电阻。 例如、可以使用 V_OLL 规格为低侧下拉 FET 找到该值。 R_OLL = 100mA = 2.5欧姆。 数据表中的第6.5节"电气特性"显示了这一情况、如下所示。

    此处是一个栅极驱动器输出级示例、以供参考。

    如需添加栅极电阻器、我们建议在 LO 和 HO 布线上添加栅极电阻器、以便控制压摆率和驱动电流。 建议的此电阻大小为0-5欧姆、以开始您的设计、然后可根据 FET 和所需的上升和下降时间进行调整。 此外、肖特基二极管和电阻与栅极电阻并联关断是很常见的、以便能够独立于导通时间调节关断时间。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、是什么将电流限制在1.6A 和1.8A? 这些是典型电流、而不是最大/最小额定电流。 是驱动 FET 的热属性吗? 这是否不要求组件的输出栅极电阻达到额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在目前的配置中、我将使用2.7欧姆、并且没有/限制过冲、上升/下降时间很好。 但是、我的同事担心我在驱动器芯片指定范围(12V/(2.7欧姆+ LM5104内部 FET 电阻)= 4.4A 的预期峰值)之外工作。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于2024年5月27日在美国度假、许多器件专家目前都不在办公室。 当他们返回时、他们会进行研究并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Reece、

    2.7欧姆的栅极电阻器应该是可以接受的、并且似乎能按预期工作。

    以下是讨论栅极驱动器峰值电流的技术手册:
    了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力

    限制栅极驱动电流的最佳方法是调整栅极电阻器的大小。 在许多应用中、栅极电阻可以为0欧姆、以实现快速上升和下降时间。 只要温升和结温保持在数据表规格范围内、此运行就不会对驱动器造成影响。  

    可使用以下常见问题解答计算散热注意事项:

    [常见问题解答] UCC27282:如何计算半桥栅极驱动器的最大工作频率

    驱动器输出级将根据内部器件特性和电源/驱动电压自限制栅极驱动器峰值电流。 即使使用0欧姆栅极电阻器、驱动器也不会因输出电流过大而损坏。 唯一的问题将是栅极驱动损耗或 IC 中的功率损耗以及温升。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔