This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TI Fusion 中的 Iout 电流为-0.5

Guru**** 2534500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365774/tps546b24a-iout-current-is--0-5-in-ti-fusion

器件型号:TPS546B24A

大家好、

我在 TI FUSION 中观察到、VOUT 无负载时。 TI FUSION Monitor 选项卡显示负0.5A 电流。

我们已尝试在 VOUT 处使用5A 进行负载、而 TI FUSION 显示为4.5A、因此想知道为何 在未连接负载时器件显示负0.5A 电流。

Ataached the both 图像:-

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    READ_IOUT 值完全处于数据表中指定的 READ_IOUT 测量系统预期容差范围内:

    当电源组装在电路板上时、可能会存在与布局相关的系统性误差、从而导致输出电流检测和测量精度发生变化。  

    这就是我们使用 PMBus 命令 IOUT_CAL_OFFSET 和 IOUT_CAL_GAIN 的原因、这有助于提高 PMBus 输出电流测量精度。

    针对电流校准过程、在线提供了多种资源、例如以下资源: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCN2

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tomoya。

    我已经完成了该链接、现在共享了它、  我们可以在上电时获得的 IOUT CAL 偏移的正确值。

    请建议  在.tisfp 文件中、当 IOUT = 10A 电流时、我们应该为 IOUT CAL 偏移、IOUT CAL 增益保留什么值?

    GUI 中有2个选项卡、用于电流和温度设置相位全部

    请建议我是否需要在两个选项卡中进行更改?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    两个选项卡相同。 您可以更改其中任何一个。 另一个将自动更改。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请建议我们应为 IOUT CAL OFFSET、 IOUT CAL Gain for IOUT = 10A Current in .tisfp file 中的 IOUT CAL Gain 保留什么值?

    您能否对此进行更新?

    它不会自动更改。

    Ataached SNAP -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    为了更新您的设置、您需要点击"Write to Hardware"。 写入硬件后、 如果您想将新设置设 为器件的默认设置、可以选择通过点击"Store Config to NVM"将其存储到 NVM (非易失性存储器)。  

    谢谢!
    Tomoya