This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:当满足以下条件时、SOC 变为100。 SOC 在哪些情况下会开始降低?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366497/bq4050-when-the-following-conditions-are-met-soc-becomes-100-under-what-conditions-will-soc-begin-to-decrease

器件型号:BQ4050

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当向电池施加放电电流时、SoC 将开始降低。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池组已满且未添加放电电流时、当 SOC 开始下降时、满足哪些条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Di:

    如果没有放电电流、那么理想情况下监测计将保持在100% SOC。 现在、如果在一段很长的时间内没有放电电流、电池将会有一些很小的泄漏和自放电。 电池电压会缓慢降低、因此当电压超过某个更新点时、SOC 应开始降低。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Nick W ü,

    下图显示了我们的测试数据。

    我可以问、SOC 100%退出的默认更新点是什么吗?  能否在.gg 文件中设置这一更新点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    请查看这些参数。

    您可以将 Clear RSOC% Threshold 设置为99%、然后将 Clear Voltage Threshold 更改为希望 SOC 从100%更改的电压。

    此致、

    尼克·理查兹