This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:与 bq20z65系列 IC 配合使用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1364104/ev2400-work-with-bq20z65-series-ic

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:bq20z65、、 BQEVSW

可能涉及的对象:

只需检查 EV2400是否能与 bq20z65 (系列) IC 正常配合使用。 此外、您能否分享 EV2300可以使用但无法使用 EV2400的电量监测 IC 列表?

据我所知、EV2400应该完全向后兼容。 只是想确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    您应该能够将 EV2400与 bq20z65监测计一起使用。 您只需下载并安装 SLUC291、便可使 EV2400与旧器件和 bqEVSW 搭配使用(请参阅下面 EV2400产品页面中的图像)。   

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好:

    非常感谢。 它现在按预期运行。

    对于生产中采用 bq20z65的 EV2400、我们还有其他问题。 根据我们最近的测试、EV2400与 HPA169和 BQTester 之间存在一些兼容性问题。 您知道这是否也可以解决此问题? 或者、我们需要一些新的校准板来与 EV2400配合使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chen、  

    TI 不再支持 BQTester 和 HPA169。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好:

    感谢您提供的信息。 那么、这2款工具的后续版本是什么、它们可以与量产中的 BQ20Zxx IC 中的 EV2400配合使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    EV2400不是生产级工具。 目前、我们没有任何生产级工具来替代上述两种工具。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好:

    感谢您的确认。 那么、现在 BQ20ZXX 系列 IC 的生产工具是什么? 您能多分享一点信息吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen!  

    我们没有任何与此相关的生产级别工具。  

    此致、  

    Jonny.