This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27301A-Q1:栅极驱动器设计电路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27301A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368394/ucc27301a-q1-gate-driver-design-circuit

器件型号:UCC27301A-Q1

工具与软件:

TI 团队、您好!

我在 电机控制应用中将 UCC27301A-Q1栅极驱动器用于 MOSFET 驱动的逆变器。 我对用于驱动高侧 MOSFET 的自举电容器存有疑问。 根据您的数据表、我使用了0.1 μ F 100V 陶瓷电容器、但高侧 MOSFET 无法正确导通和关断。 作为一个技术测试案例情况、我为自举电路放置了电解电容器、并尝试了不同的自举电容器值(4.7uF 和10uF)、表现出了更好的变化。 请指导我们选择使用陶瓷电容器还是电解电容器? 并引导我们完成自举电路。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruv:

    感谢您联系 TI。

    陶瓷电容器的 ESR 非常低、而电解电容器的 ESR 通常高于陶瓷电容器。 电解电容器还会难以实现更高的开关频率和更慢的频率响应。 因此、我们推荐使用 UCC27301A-Q1的220nF 至1uF 范围的 X7R 陶瓷表面贴装电容器。  

    如果您想计算系统具体需要的电容器大小、可以使用此 E2E 线程计算器

    应用手册的第2节介绍了自举电路的充电和放电路径、具体如图1和图2。  

    谢谢。

    耶利米