This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:光耦合器隔离驱动器和普通单通道隔离驱动器之间有何差异和应用场景?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC5350, UCC23513, UCC5390, UCC5310, UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368277/ucc23513-what-are-the-differences-and-application-scenarios-between-optocoupler-isolation-drivers-and-ordinary-single-channel-isolation-drivers

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件:UCC5350UCC5390UCC5310、UCC5320、 UCC23525

工具与软件:

尊敬的 TI 团队,


我最近研究过隔离驱动器、发现光耦合器 隔离驱动器 UCC23513和单通道隔离驱动器 UCC5350具有相似的功能参数、但价格显著不同。
我想问一下、典型的光耦合器隔离驱动器应用于哪些字段? 两者在计划层面的优缺点分别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    首先、UCC5350和 UCC5390版本具有比 UCC23513大得多的输出级、并且可以提供更高的输出电流(10A 和17A 典型值、而4.4A)。  采用差分输入、有助于改善栅极驱动电路的 CMTI。  米勒钳位或分离输出选项是有益的特性、但额外的引脚和更大的芯片会增加成本。

    UCC23513具有电流输入、因此通常需要使用缓冲器来驱动输入。  否则、它有一个增强型隔离选项、如 UCC5350、是优化成本的好选择。 通常使用光耦合器驱动 IGBT、而 UCC5350用于驱动 SiC FET、因为后者需要更高的开关频率和输出电流。

    这里并排比较了驱动330nF 负载电容器时驱动器的输出电压。 UCC23513在驱动强度方面实际上与 UCC5320和 UCC5310类似。 当外部 Rg 较低时、新型 UCC23525具有改进的输出级、确实能够提供更高的电流。 然而、UCC5350仍然更强、UCC5390目前为止最为强。

    此致、

    肖恩