This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3870-Q1:如果 VDD 超过5.5V、会发生什么情况

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3870-Q1, TPS3760-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368351/tps3870-q1-what-will-happen-if-vdd-exceed-5-5v

器件型号:TPS3870-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3760-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

如 DS 中所述、TPS3870-Q1 VDD 的输入电压高达5.5V、我们使用该器件来检测 ASIL B 系统中的过压、我们需要知道如果 VDD 超过5.5V、例如高达12V (如果 LDO 中断、并且直接为器件提供高电压电源)、将发生什么复位引脚。 在这种情况下可以激活复位引脚?

此器件是否具有任何功能手册?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    超过6V 的绝对最大额定值会 导致不可逆的器件损坏、TI 不建议这样做。 我建议交换为支持65V 的器件(能够处理12V 电池轨和/或电压瞬变)。

    我们提供 TPS3762-Q1 (符合 ASIL-D 功能安全标准的宽输入电压监控器)、其中提供了所有功能安全计算(FMEDA、功能安全分析报告、安全手册和安全报告)。 可以在以下产品文件夹中请求这些信息:

    我们还有一个功能安全型器件 TPS3760-Q1、更确切地说、过压 OPN 是 TPS3760E012DYYRQ1。 此器件提供功能安全时基故障率、FMD 和 FMA 功能安全文档。 此信息可在技术文档下的产品文件夹中找到:

    谢谢。
    约书亚