This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:为什么输出为环路振荡

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, UCC28C42, TL431, UC3844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368718/ucc28c42-why-the-output-is-loop-oscillation

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: TL431、TLV431、 UC3844

工具与软件:

大家好、

客户想要在新电路设计中使用 UCC28C42。 VIN = 19.2VDC。 总共有3个输出。 Vout1=5V 0.7A (主反馈绕组)。 Vout2=+15V 0.55A Vout3=-15V 0.3A。  

当只在 Vout1=5V 0.7A 时增加负载、电路似乎因环路振荡而不稳定。  

CH1:CS 引脚 CH2:OUT CH3:COMP CH4:pin1、用于光耦合器 HPC1018。  

初级电感器为40uH。光耦合器的 CTR 为130-260%。  

您能帮助检查可能导致此问题的原因吗? 这是我们在新领域获得业务的新机会。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    以下是我如何处理反激式控制环路补偿:

    1. 在原理图中、从输入电压到 VCC 引脚没有看到任何启动电阻器、因此我不清楚启动是如何发生的? VCC1具有100nF (C34)、但 VCC 启动所需的大容量电容在哪里? 应该有一个与 C34并联的电容器(大约1uF-4.7uF 的范围)。 确保 VCC 处于激活状态、稳定且高于 UVLO。 若要调试控制环路、请考虑使用直流实验室电源为 VCC 供电。 此外、反激式自举偏置绕组的输出电容器在哪里? 您应该显示 VCC1和 COM 之间 R68处连接的电容器4d。
    2. 暂时、向电压误差放大器环路补偿应用主极点。 这可以通过临时设置 C45=100nF 来完成、并且将强制电压环路保持稳定、但调节和瞬态响应不会很好。 您可以在下面的步骤3之后返回并调整电压环路补偿
    3. 确保电流检测稳定、振幅正确并且应用了最大量的 RC 滤波器
    4. 确保 TL431始终具有至少1mA 阴极电流。 将1k 电阻器与光二极管并联(U6、引脚1-2)
    5. 考虑从 TL341 (2.5V 基准)更改为 TLV431 (1.25V 基准)、这将更适合5V 稳压
    6. 模型控制环路:您可以使用免费的 TI Power Stage Designer 、其中包括控制环路建模工具(环路计算器)
    7. 使用第6步结果并返回第2步、并将正确的元件值应用于电压放大器补偿器(C45、R97、C51、R75、R96)
    8. 未添加斜坡补偿-请添加
    9. E2E 主题标题提示 UCC28C42、但原理图显示 U2为 UC3844?
    10. 使用网络分析器测量最终补偿的闭环响应、并展示该环路在所有线路/负载条件下都是稳定的。

    此致、

    史蒂夫