This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635QDRREVM:EN 引脚电压

Guru**** 2866280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368625/lm63635qdrrevm-en-pin-voltage

器件型号:LM63635QDRREVM

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正在使用 LM63635DQPWPRQ1 在我们的设计中、我们根据数据表中的规定、将 EN 引脚直接连接到 VIN、并且 IC 正常工作。 现在我们想在另一个设计中使用相同的 IC、但现在我们想通过 IC 的 EN 引脚控制 GPIO 的运行、该引脚将由我的控制器 GPIO 进行控制。 我的控制器 GPIO VOH 电平是1.8V、正如数据表中规定的、高精度 VEN 电压范围是1.425到1.525、(这是我正在查看的正确参数吗)如下图所示


请帮助我确定是否看到与之相关的当前参数。 如果我在 EN 引脚上提供1.8V 的电压、将启用 IC?

正在等待您的回复、

谢谢。此致、
舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubham、您好!

    如果我在 EN 引脚上提供电压1.8V 将启用 IC 吗?

    是、如果 EN 电压高于1.5V、该器件将被启用并切换。  

    具体而言、请参阅 ENABLE 的突出说明。

    此致、

    吉米