This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:电流噪声问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368705/bq24715-current-noise-issue

器件型号:BQ24715

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们的平板电脑项目使用 BQ24715作为充电 IC (充电电流不超过5A)、但由于产品结构限制、数据表中不能将输出旁路接地电容器用作220uF。  在充电过程中、发现可能存在严重的电流噪声问题。  

将输出电感修改为1uH 后、电流噪声将大大降低。 您能否帮助确认使用1uH 电感对电路的影响? 或者是否有其他更好的建议来降低电流噪声?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    请参阅部分 9.2.2.1电感器选择 在数据表中:

    使用1uH 电感器没有看到任何明显的问题。 使用较小的电感器会增大 I-Ripple、我建议检查来自1uH 电感器的 I-Ripple 是否在您的参数范围内。

    此致、

    克里斯蒂安