This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:这是锂离子电池充电器 IC、其对电池的充电电压仅为11.5V。

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367079/bq24610-this-is-the-lithium-ion-battery-charger-ic-and-it-is-charging-the-battery-only-upto-11-5v

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我使用  BQ24610RGET IC 为锂离子电池充电。 我提供12VDC 输入、并想将电池充电至12VDC、这可行吗? 因为它的充电电压仅为11.5V。 让我解释一下我做了什么。 首先、我不使用热敏电阻传感器(我们不需要)、 我使用分压器(两个10K 电阻器用作分压器、我从另一个数据表中获得了参考)来保持电池充电正常模式、我对吗? 那么指导我如何将电池充电到12V。

Br

杜尔格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    请参阅部分 11电源相关建议 生成 SOA。 我们建议使用高于最大电池电压的1.5V-2V 输入电压。

    我正在使用分压器(两个10K 电阻器用作分压器,我从另一个数据表中获得参考)来保持电池充电正常模式,我是不是对了?

    我不知道您指的是什么。 您能否提供您参考的来源?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢写信给我们,我的一些样品工作良好,但其中一些不工作正常,如如果电池未连接与样品板仍然在充电模式下播种,但它应该显示电池缺失指示. 那么、我该如何解决这个问题。

    Br

    杜尔格什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    您能否提供原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您写信给我们、我遇到了一些问题、

    1.当电池不存在时,仍然显示电池正在充电(LED9始终开启)。 为什么显示此信息、当电池不存在时、它应该为"Off (LED9)(熄灭(LED9))"。

    2.我设置了1A 的充电电流,但只有250 mA 得到输出的电池充电我已经测量. 应该是什么原因?

    我随附了原理图、请找到附件。

    Br

    杜尔格什  

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_BMS_5F00_V2.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    1.当电池不存在时,仍然显示电池正在充电(LED9始终开启)。 为什么显示此项,当电池不存在时,它应该是关闭(LED9)。

    当发生此问题时、您能否捕获 SW 节点波形?

    2. 我已经设置了1A 充电电流,但只有250 mA 获得输出的电池充电我已经测量. 应该有什么理由?

    充电电流为250mA 时、电池电压是多少?

    此致、

    Christian。