工具与软件:
您好!
我使用 BQ24610RGET IC 为锂离子电池充电。 我提供12VDC 输入、并想将电池充电至12VDC、这可行吗? 因为它的充电电压仅为11.5V。 让我解释一下我做了什么。 首先、我不使用热敏电阻传感器(我们不需要)、 我使用分压器(两个10K 电阻器用作分压器、我从另一个数据表中获得了参考)来保持电池充电正常模式、我对吗? 那么指导我如何将电池充电到12V。
Br
杜尔格什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 BQ24610RGET IC 为锂离子电池充电。 我提供12VDC 输入、并想将电池充电至12VDC、这可行吗? 因为它的充电电压仅为11.5V。 让我解释一下我做了什么。 首先、我不使用热敏电阻传感器(我们不需要)、 我使用分压器(两个10K 电阻器用作分压器、我从另一个数据表中获得了参考)来保持电池充电正常模式、我对吗? 那么指导我如何将电池充电到12V。
Br
杜尔格什
尊敬的 Durgesh:
请参阅部分 11电源相关建议 生成 SOA。 我们建议使用高于最大电池电压的1.5V-2V 输入电压。

我正在使用分压器(两个10K 电阻器用作分压器,我从另一个数据表中获得参考)来保持电池充电正常模式,我是不是对了?
我不知道您指的是什么。 您能否提供您参考的来源?
此致、
Christian。
尊敬的 Christian:
感谢您写信给我们、我遇到了一些问题、
1.当电池不存在时,仍然显示电池正在充电(LED9始终开启)。 为什么显示此信息、当电池不存在时、它应该为"Off (LED9)(熄灭(LED9))"。
2.我设置了1A 的充电电流,但只有250 mA 得到输出的电池充电我已经测量. 应该是什么原因?
我随附了原理图、请找到附件。
Br
杜尔格什
尊敬的 Durgesh:
1.当电池不存在时,仍然显示电池正在充电(LED9始终开启)。 为什么显示此项,当电池不存在时,它应该是关闭(LED9)。
当发生此问题时、您能否捕获 SW 节点波形?
2. 我已经设置了1A 充电电流,但只有250 mA 获得输出的电池充电我已经测量. 应该有什么理由?
充电电流为250mA 时、电池电压是多少?
此致、
Christian。