This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:我可以使 PVIN 引脚进入瞬态电压的最长持续时间是多少?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368652/lm76003-what-is-the-maximum-duration-i-can-subject-pvin-pin-into-transient-voltage

器件型号:LM76003

工具与软件:

我在这个芯片上使用的 PVIN 典型值是36V、有可能会出现瞬变。 因此、我计划在 PVIN 引脚20、21、22处添加一个 TVS 以接地。 我选择了 SMCJ48A/CA 二极管、它具有 Vrwm=48V、Vbrk=53V、VCLAMP= 77V@10/1000us 和 VCLAMP=100V@8/20us 瞬态。 由于钳位电压超过 PVIN 引脚的绝对最大额定值48V、因此如果我使用该 TVS 二极管、芯片是否会在瞬态期间损坏?? 请寻找您的更新。 请做必需的。

谢谢。

Pradeep。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep

    我们不允许保证数据表中规格之外的任何内容。 PVIN 引脚可处理高达65V 的电压、任何超过65V 的应力都 可能对器件造成永久损坏。 请参阅数据表中的绝对最大额定值表。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm76003.pdf 

    - EL