This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:350kHz 时的输出电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368594/ucc21520-output-current-at-350khz

器件型号:UCC21520

工具与软件:

您好!

350kHz 时 UCC21520DWR 的输出电流规格是多少? 数据表中没有相关曲线。 数据表中的技术规格值在1KHz 时测得。

此致!

伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    以下是一些公式、可用于计算峰值输出电流规格、具体取决于您的应用:

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    更多上下文请参阅 UCC21520数据表中的第25-26页、其中进一步说明了这些公式和示例。  请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    将会