This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:我们是否可以使用外部 LDO 稳压器来驱动 MOSFET 而不是 RVcc?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368372/ucc256403-can-we-use-external-ldo-regulator-to-drive-mosfets-instead-of-rvcc

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:UCC256303

工具与软件:

您好

我们计划在 LLC 拓扑中使用并联 MOSFET 进行电流共享。  由于 RVcc 最大电流为100 mA、因此我们决定使用外部 LDO 来驱动外部栅极驱动器。

原理图解释如下。

问题- UCC256303是否会正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我很快就会回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够使用外部驱动程序。  只需确保高侧驱动器的 HS 连接和升压电路设置正确。

    此致、