This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:当对电池输出施加短路时、高侧 MOSFET 裸片!

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356226/bq24600-high-side-mosfet-dies-when-a-short-circuit-is-applied-to-the-battery-output

器件型号:bq24600
主题中讨论的其他器件:BQ77915

大家好!

我公司为产品开发了电池板。 我们使用 BQ77915作为 BMS、使用 BQ24600作为充电器。
每节电池为2Ah 的5S1P 锂离子电池。

只有在少数保护模式下、当电池输出短接至 BAT-以及在连接充电器的情况下检测到 OCD 时、才会发生该故障。 故障是高侧 MOSFET 熔断、但低侧 MOSFET 熔断、并且 IC 在更换 MOSFET 后也能按预期工作。 我尝试过几次,总是相同的行为。
该系统中的电流非常高、最高可达22A。

电池从24V PSU 充电1.5A。

我可以在电路中集成任何形式的保护、已经有保险丝了。
您也可以推荐一种能够更好地解决此问题的 IC。

请参阅随附的原理图以供参考。

美好的一天  
扬尼克

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_Z_FC00_ndbox_5F00_V4_5F00_Slave_5F00_BAT_5F00_1_2D00_CELLS_5F00_2024_2D00_04_2D00_30.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yannik:

    我将审阅您的原理图、并在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    非常感谢。
    到目前为止、我有一些新信息、它与通过 MOSFET 的电流有关:
    我注意到、当适配器第一次输出时、例如、使用额定电流较低的适配器时、MOSFET 不会熔断。
    因此、我怀疑 BQ24600正在将如此大的电流馈入高侧 MOSFET 熔断的路径。

    希望这对您有所帮助。
    扬尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yannik:

    您能否检查 PCB 布局、并确保其遵循 BQ24600 PCB 布局指南。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    是的、我检查了所有这些、并且它们已经在 PCB 上实施
    我今天在结束时意识到一个错误、我放置了一个3.3uH 电感器、而不是所需的6.8uH 电感器。  
    这大大改善了问题、但 MOSFET 仍有10%的测试失败(与以前相同的测试)。

    感谢你的帮助。
    扬尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yannik:

    发生该问题时、您能否测量流入 MOSFET 的电流和电压?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我们可以解决这个问题、它与板上电容器组中的高瞬态电流有关、我们使用电子保险丝通过主动限制从充电器到系统的电流来解决这个问题、现在可以很好地工作。 我们执行了1000多个短路事件、所有这些事件都得到了很好的处理。

    感谢您的帮助  
    扬尼克