This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:PFC 启动烧写

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366566/ucc28180-pfc-startup-burned

器件型号:UCC28180

工具与软件:

尊敬的朋友:

客户 使用 UCC28180D 进行了 PFC 演示。 但在测试过程中、发现 PFC 功率管和 UCC28180D 芯片在通电后很容易烧断。 当电源打开时、它可能会每30次烧毁一次。 但在电源打开后、就不会出现问题了、它可以正常工作。  

芯片损坏后、引脚7和8会短路、引脚7也会损坏。 原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    只是简单说明一下、30次上电中有1次、芯片会损坏吗? 什么是电力管?

    客户尝试了多少个系统? 您能给我们分享一下波形吗? 例如引脚7和引脚8、与 Vin 是什么?

    接通交流电后、如果 IC 被烧坏、多久会被烧坏?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    很多时候、当 MOSFET 发生故障时、它会在栅极端子上出现高压、进而导致 UCC28180控制器也发生故障。  

    在原理图中、我看到浪涌保护元件 RT1是 PTC 器件。  这意味着在上电时、浪涌会使 PTC 升温、并且其电阻会升高而不是降低。  这意味着、在继电器 MC1激活并通过 RT1关闭之前、输出电容器的浪涌充电可能无法完成。  

    如果 C1和 C2的峰值充电在 MC1闭合之前未完成、则可能会通过旁路二极管 D13出现另一个 高电流浪涌、但此二极管(US5MC)具有高正向电压、因此一些浪涌电流可以转移到电感器路径。  如果 PFC 控制器开始运行并驱动 MOSFET Q2、则过量电流可能会使电感器饱和并使 Q2过载、有时会导致故障。  

    Q2是一个非常大的 MOSFET、可能难以快速关断。  此外、5MR 感应电阻器 R33可以在触发 OCP 之前允许非常高的峰值电流。

    我的第一条建议是将 RT1从 PTC 更改为 NTC、以便其电阻随着温度的升高而降低。  
    我的第二个建议是添加一点时间延迟(可能为10~20ms)来激活 MC1、这样可确保在关闭继电器之前完成 C1和 C2的峰值充电。  

    请说、该 PFC 的基本设计规格是什么?  最小/最大输入电压和最大 输出功率?

    此致、
    乌尔里希