This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933空载功率损耗

Guru**** 2580355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933O, TPS62933P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368468/tps62933-no-load-power-losses

器件型号:TPS62933

工具与软件:

您好、TI 团队、
我正在使用 TPS62933O 为 Attiny 和其他 PCB 逻辑加电。 我注意到、即使没有负载连接到输出端、输入电流也会很高(接近5 mA)。
我看了 SW 引脚(黄色)和 Vout (蓝色)。 我想低侧开关导致的功率损耗、这些开关对输出电容器进行放电。 高侧之前的低侧开关是否正常?

V IN = 12V、V OUT = 5V、I IN = 5mA、I OUT = 0A

PCB 由电池供电、因此在轻负载下我可以降低输入电流< 1mA。

原理图:

您有什么解决方案吗、为什么开关损耗这么多?

感谢您的支持、

马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthis、

    TPS62933O 处于 Out of Audio 模式。 该模式是为了避免可闻噪声并将开关频率限制在可闻噪声范围之外、同时降低轻负载效率。

    低侧在高侧之前开关的行为与其运行机制相对应、以实现无音频运行。 IC 将会检测到开关周期、当超过对应于可闻噪声频率范围的限制时、它将会导通低侧 Mos 以对输出电容放电、从而断开此开关周期并启动下一个开关周期。

    在音频模式之外实现的放电行为会导致更大的功率损耗。 如果您有轻载效率要求、我建议更改为兼容引脚对引脚和 BOM 对 BOM 的解决方案 TPS62933P、它具有 PFM 模式、在轻载条件下工作于 DCM、轻载效率高得多。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢快速的回复。 我已订购 TPS62933P、并将在下周测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthis、

    谢谢。 我将首先关闭该主题。 如果您在测试 TPS62933P 时有任何疑问、仍可回复此主题以重新打开它、或针对该问题启动新主题。

    安德鲁