This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:用于电机驱动器的400V 到690V 交流输入50W 隔离式反激电源参考设计

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368272/ucc28711-400--to-690-v-ac-input-50-w-flyback-isolated-power-supply-reference-design-for-motor-drives

器件型号:UCC28711

工具与软件:

您好! 我很想知道需要更改哪些元件、如果您希望在适用于电机驱动器的400V 至690V 交流输入50W 隔离式反激电源参考设计拓扑中将容量提高至100W、是否有任何可用的参考资料。

此外、如果您考虑将2个 FET 更改为 SiC、在设计周围电路时、选择 TVS 和电容器值似乎很重要。 我想知道对于这种情况是否有任何参考材料。