This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:用于实现直流输出的有源滤波器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366751/tpsf12c1-active-filter-for-dc-output

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

您好!

我计划将 TPSF12C1用于 高功率转换器的直流输出。  

我看到过几个线程、表示这是可能的、应该可以正常工作。 但是、在使用包含系统参数和感应电容器默认值、Injet 电容器和补偿元件(Csensx=680pf、 Cinj=4.7nF、Rg=1.5k、Cg1 = 10nF、Cg2 = 10pF)的快速启动计算电子表格时、FSW 上的性能会达到21.2kHz LF 稳定性和54.7Vpp INJ 引脚电压摆幅。

您能否建议我应更改哪些元件以实现具有合理 LF 稳定性频率和电压摆幅的稳定环路?

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando Gonzalez:

    是的、应该可以使用 TPSF12C1来满足此要求。

    根据您提到的所用值、INJ 引脚会饱和(54.7 Vpp 意味着它会饱和)。

    您能否分享您的输入规格(如开关频率、额定输入电压、输入电流、开关节点电压、功率级别等)

    此外、我建议您在在线提供的设计计算器中输入所有这些值-还输入您的所有组件值、表明您在 INJ 引脚上获得的是54.7Vpp -在计算器中输入所有规格后、您能否分享该设计计算器?

    我们来看看您将会分享的设计计算器、并得到您的建议。

    谢谢。此致、