This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913EVM-077:VO 引脚布线的布局问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367835/tps62913evm-077-layout-question-for-routing-vo-pin

器件型号:TPS62913EVM-077
主题中讨论的其他器件:TPS62913

工具与软件:

团队、您好!

该 EVM 显示了从 VO 引脚到 Vout 的细迹线。 根据 TPS62913数据表、VO 需要直接连接在第一个电感器之后。 但要测量 Vout、应该将其连接到最后一个靠近 Vout 的电容器上?

我猜 VO 引脚为高阻抗并且 容易产生噪声、对吗?  或者还有其他考虑因素吗?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我们建议使 VO 引脚布线短且直接连接到输出电容器。 因此、需要在第一个电感器之后直接连接 TPS62913数据表 VO。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我不明白。 没有 VOS 引脚... 或者您是指 VO 引脚吗?  

    非常感谢、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是说 VO 引脚。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、还有一个问题:

    在评估板中、似乎该 VO 引脚上保留了覆铜。 在本例中、为什么引线很细? 它是否是覆盖指示区域的厚铜区域?

    那么 VO 输入的功能是怎样的呢? 具体来说、它在该滤波器补偿中是如何使用的? 我想进一步了解这一点、因为它并不常见(例如反馈输入)。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您的意思是 Vo 布线可以是厚覆铜区、而不是细短的导线? Vo 是输出电压检测引脚。

    请在下面两页中找到更多详细信息。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    因此、VO 布线是否可以是"厚铜区"?

    非常感谢、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    最好使用细线迹遵循 EVM 布局、因为无需放大信号引脚。 谢谢!

    BRS

    卢西亚