This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:BOOT 至 PH 电压超出绝对最大额定值

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365215/tps5420-boot-to-ph-voltage-is-outside-the-absolute-maximum-rating

器件型号:TPS5420

您好!  

我们在6个应用中使用 TPS5420将24V 电源降压至5V。 多年来、TPS5420一直能够在所有这些应用中工作、不会出现任何问题。 收到 PCN#20240424000.1后、我检查了其中两个应用的启动至 PH 电压。 我测得的最大值为9、3V、峰值电压高达10.14V。 BOOT 到 PH 电压的绝对最大额定值为10V (@产品说明书修订版 E)、并且将减少到6V (@ Datasheet Rev.F)。 我们将使用 TI 推荐的0.01 μF X7R 启动电容器。 因此、我不明白启动至 PH 的电压为什么超出绝对最大额定值。 我非常关注这种情况。 这种情况的原因是什么,必须采取什么行动? 更改我们所有的设计会给我们带来很大的扰动。

 提前感谢您的观看、

约阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim:

    我正在收集内部团队对此的信息、并作出适当的回应。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joachim:  

    数据表规格适用于外部施加的电压。  由于某些芯片型号的 BOOT 电压为5V、而其他型号的 BOOT 电压为10V、因此作为一组、不应在该引脚上施加大于6V 的电压。  由于所有型号都使用内部产生的电压进行保护、因此 IC 产生10V 电压是没有问题的。  

    此致、Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的回答。  它解决了我的问题。

    此致、Joachim