This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74701-Q1:是否通过 ISO7637-2 pulse5a?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367810/lm74701-q1-does-it-pass-iso7637-2-pulse5a

器件型号:LM74701-Q1

工具与软件:

大家好、  

我们对无 TVS 解决方案感兴趣。  在数据表中、它通过了 ISO 16750 Pulse 5B、但它看起来像是35V 抑制负载突降。 有两种油炸玉米粉末如下所示。

  1. ISO16750-2脉冲5a/5b 是否分别对应于 ISO7632-2脉冲5a/5b?
  2. 该器件是否适用于 ISO7632-2脉冲5a (无突降负载)? 或者说、我们是否需要外部35V 抑制器 TVS?

此致、
大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我不确定什么是 ISO7632-2。 您是指 ISO7637-2吗?

    2.要通过未抑制的负载突降,必须使用钳位器件,因为此器件无法承受如此高的电压。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:  

    感谢您的答复。  

    我不确定 ISO7632-2是什么。 您是指 ISO7637-2吗?

    我的拼写错误。 是的、您的理解正确。  ISO16750-2脉冲5a/5b 是否分别对应于 ISO7637-2脉冲5a/5b?

    此致、
    大内町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiki:

    ISO7637-2是旧标准、适用于负载突降、ISO16750-2是新标准。

    对于12V 系统、未抑制的负载突降可高达101V、而抑制的负载突降可高达35V。

    此致、

    S·迪尔