This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:占空比问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56A37, TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367799/tpsm86638-duty-cycle-question

器件型号:TPSM86638
主题中讨论的其他器件:TPS56A37

工具与软件:

您好、团队成员:

我正在检查 TPSM86638和 TPS56A37是否可以支持具有12.5V 输入电压的12V 输出。

从数据表可知、最大占空比为98%、这意味着输入电压可降至12.3V、以实现12V 输出。

在 Webench 仿真中、TPSM86638运行良好、但 TPS56A37即使两者具有相同的最大占空比也无法正常运行?

您能否确认两个器件是否都支持此条件?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀  

    我会检查并稍后回复给您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥斯汀

     TPSM86638和 TPS56A37具有相同的最大占空比、都应该能够在此条件下正常运行。

    谢谢、此致。