This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:3kV 输出转换器、准谐振控制器= LM5185或 UCC28700

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5185, UCC28700, LM5023, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368168/ucc28700-3kv-output-converter-quasi-resonant-controller-lm5185-or-ucc28700

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件:LM5185LM5023UCC28600

工具与软件:

您好!
我们试图开发一种具有12Vdc 输入和3kV dc 输出的3kW 转换器准谐振。  
该转换器的电源应为3.5W、并将在不连续模式下工作。
我们的第一个反激式控制器选项是 LM5185
但这就成了问题、因为根据设计规格、我们需要在断续模式和高回流电压下工作。
LM5185只能在连续模式下准谐振工作(在极少数 情况下会发生)
所以我们选择了 UCC28700作为替代产品、它能够在任何模式下以准谐振工作。 但与之相对应的是  、它需要28V 的初始最小电压、
因此、我们的实际解决方案 包括一个可生成该初始电压的转换器。  
我们的疑问是、这是不是最好的 解决方案?
有人会针对这一挑战推荐其他控制器吗?
感谢您的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernat:

    感谢您与我们联系。

    我曾尝试检查离线交流/直流产品系列中的其他产品(例如 LM5023和 UCC28600)、但正如您所说的、12V 可能不足以实现 UVLO 导通电平。 我认为、如果能够生成初始电压、然后能够将工作电压保持在 UVLO 关断电平以上、那么应该可以使用 UCC28700/10/30等任何 PSR 或以上类似 SSR 控制器。

    此致、

    哈里什