This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:由 VBUS 供电的3.3V LDO 的功耗

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356522/tps25730-power-dissipation-of-3-3v-ldo-powered-from-vbus

器件型号:TPS25730

尊敬的团队:

我的客户正在考虑在无电池的应用中独立使用 TPS25730D。 因此、它始终处于电池电量耗尽的状态。 我看到了如下的线程。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339124/tps25730-help-with-vin-3v3-pin?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS25730#

其中显示"TPS25730不包括清除电池电量耗尽标志的功能、因此 TPS25730将始终通过其内部3.3V LDO 由 VBUS 供电。"

由 VBUS 供电的3.3V LDO 的最大负载电流为6mA、对吧?

当 VBUS=20V 时、最大功耗为(20V-3.3V)* 6mA = 100mW。 由 VBUS 供电的 LDO 的这种100mW (最大值)功耗不会影响 TPS25730D 的可靠性、对吗?
谢谢你。

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E!

    我们会 尽快回复您。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    我一直期待着你的答复。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi、您好!

    很抱歉耽误你的时间!

    正确的、如果遵循正确的设计规则、则 LDO 将顺利地为器件供电。 这是在器件内部完成的。

    请注意、外部 LDO 用于 ADCIN 配置引脚。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin San:

    内部 LDO LDO_3V3用于 ADCIN 配置引脚、对吗?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi、您好!

    正确!

    ADCIN 值用于配置器件的 PDO。

    谢谢!

    凯文